Operator Library: Hardware Platform
此 Operator 為 VisualApplets 設計提供來自 CoF (CXP over Fiber) 相機觸發資料的接收器。
RX 觸發器是一個 4 位元值,代表 CXP 標準中定義的觸發類型。最多可定義 16 種不同的觸發類型。每收到一個觸發封包,Operator 就會輸出 0D 資料流的一個 4 位元資料字串 (觸發類型)。
此 Operator 會對接到 CoF 相機內的 RX 主通道 (Master Lane) 以及擷取卡連接。設計規則檢查 (DRC) 會檢查是否已實例化對應的相機 Operator,以及 CoFCamera 與 CoFRxTrigger Operator 之間的主通道選取是否相符。若發生錯誤,DRC 將提供錯誤訊息,且 Operator 將顯示紅色背景疊加層。實例化順序沒有限制,CoFCamera 與 CoFRxTrigger 均可視需要使用。但若要通過 DRC,則必須同時具備這兩個 Operator 以及對連接埠的正確對應。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| imaFlex 2 Dual 100 |
Resources
此 Operator 會將 FiberConnection パラメーター設定鏡射至 對話方塊中做為唯讀參數。如果您從 功能表開啟 對話方塊,即可檢視 FPGA 裝置資源。這些裝置資源為唯讀:
根據所配置的連接埠,該資源屬於 Port[0] CoF RX Trigger Lane 類型或 Port[1] CoF RX Trigger Lane 類型,索引範圍從 0 到 3。由於觸發封包的傳輸一律透過主通道進行,因此此 Operator 始終只會配置一個通道。
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 4 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_PIXEL0D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| FiberConnection | |
|---|---|
| Type | Static Write parameter |
| Default | port_0_lane_0 |
| Range | {port_0_lane_0, port_1_lane_0} |
|
此參數用於定義相機連接至哪個 QSFP28 連接埠,以及該連接埠的哪個通道為主通道:即能夠接收觸發封包的通道。 port 0 和 port 1 僅支援具有 4 lanes 的相機組態。因此,CoFRxTrigger 只能在兩個連接埠上使用 lane 0。 所選的 QSFP28 連接埠僅能在該連接埠的 AppletProperties Operator 中的 FiberProtocol 參數設為 CoF 而非 DataForwarding 時使用。 如果 FiberProtocol 設為 DataForwarding 且 CoFRxTrigger Operator 嘗試對應至該光纖連接埠,則設計規則檢查 (DRC) 將產生錯誤訊息。在這種情況下,FiberConnection 參數將被標示為衝突 (紅色),且將滑鼠停留在其上方將顯示說明衝突的快速提示說明訊息。 在同一個通道上,只有一個 CoFRxTrigger Operator 可以使用相同的硬體 QSFP28 連接埠。多個 Operator 之間的對應在整個設計中必須是唯一的。 CoFRxTrigger Operator 預期在同一個主通道上存在 CoFCamera Operator。如果不符合此條件,FiberConnection 參數將被標示為衝突 (紅色),且將滑鼠停留在其上方將顯示說明衝突的快速提示說明訊息。 |
|


上一頁